This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245-EP:电源相关建议

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837779/sn74lvc16t245-ep-power-supply-recommendation

器件型号:SN74LVC16T245-EP

您好!

我使用  的是 SN74LVC16T245-EP 系列的双向电平转换器(P/N CLVC16T245MDGGEP)。  

在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定之前、我是否需要将 OE#引脚保持在任何建议的逻辑电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第2页上的描述表明:

    为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE 应通过一个上拉电阻器连接至 VCC
    电阻器;电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力决定。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你