This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245-EP:在 VCCA 和 VCCB 稳定之前、OE 引脚应如何?

Guru**** 2532670 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837786/sn74lvc16t245-ep-how-should-be-oe-pin-before-vcca-and-vccb-are-stable

器件型号:SN74LVC16T245-EP

您好!

我正在我们的项目之一中使用双向电平转换器 SN74LVC16T245-EP。 我很困惑 、在 VCCA 和 VCCB 完全斜升并稳定之前、OE 引脚应该如何?

此部件有任何特殊的电源建议。

如果 OE 引脚默认接地、性能会下降吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎与您刚才询问的问题相同、但添加了几个问题。   

    请参阅:

    http://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/837779/3098579#3098579

    OE 应通过上拉电阻连接至 VCCA、以确保上电期间具有高阻抗。

    如果 OE 接地、则驱动器将在加电期间打开。  加电期间信号可能会发生争用。

    如果输出始终处于驱动状态、或者已知信号在上电期间不是由其他源驱动、则不会出现任何争用。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你