This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH162245:给定器件型号的封装(SN74LVTH162245DLR)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838611/sn74lvth162245-package-of-the-given-part-number-sn74lvth162245dlr

器件型号:SN74LVTH162245

朋友们、您好!  
对于器件型号  SN74LVTH162245DLR (慕斯器器件型号:595-SNLVTH162245DLR)、未指定组件是 塑料小外形封装 还是 陶瓷双扁平封装 、两个组件的尺寸不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表第2页的表格所示、"DLR "表示"DL 封装"(SSOP)和"卷带"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请浏览第13页和第17页、这两页都是 SSOP 48的封装(我不确定)。   

    我想购买的组件是 SN74LVTH162245DLR (Mouser 器件型号:595-SNLVTH162245DLR)、 我不知道  SN74LVTH162245DLR 的正确封装是哪种

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、您的器件型号是 DL 封装。 数据表的第19页显示了 DL 封装的图。 它在封装图页面上提到了"DL"。

    以下是有关逻辑器件型号的更多信息。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你