This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS240:阈值电压

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837821/sn74ls240-threshold-voltage

器件型号:SN74LS240

大家好、

SN74LS240NS 在数据表中显示了迟滞、但未指定其阈值电压。

您能否提供每个高→低→高阈值电压?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    下表的电气特性部分列出了 VIL 或 VIH。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San

    感谢您的快速回复。

    根据数据表、显示迟滞电压为0.4V (典型值)。

    因此、我认为每个低→高/高→低的实际阈值电压应为 VT+−VT-−=0.4V。

    是否可以提供实际阈值电压?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指定了迟滞、但不指定阈值的绝对电压。 它们可以位于 VIL 和 VIH 之间的任意位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    切勿在接近阈值电压的情况下运行。 我提供的 VIH 和 VIL 规格是您在打开器件时应遵循的规格。 如果输入信号具有缓慢的上升沿或下降沿、则迟滞将有所帮助、因为器件不会在输出端发生错误切换或振荡。

    谢谢!

    卡兰