This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有最大输入数量的与门

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54ALS21A, SN74LVC1G08, SN74HC21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838417/and-gate-with-maximum-number-of-inputs

主题中讨论的其他器件:SN54ALS21ASN74LVC1G08SN74HC21

您好!

关于与门芯片,我有以下疑问:

与门芯片支持的最大输入数量是多少。 我的要求是将8个信号(3.3V 电平)连接到和输入并生成1个输出。

对于此要求、您可以提供的最佳解决方案是什么。

2.我刚刚在高层上检查并找到 了 SN54ALS21A 器件。 我们能否在3.3V 电源下使用2个此芯片? (使用1个芯片连接全部8个输入、使用另一个芯片连接第一个芯片的2个输出以生成 1个输出)。 这是最好的解决方案、还是有更好的计划?

3.如果第2点所述的计划是推荐的解决方案,那么我是否可以在 3.3V 时使用芯片 SN54ALS21A? 如果是、那么3.3V 电源的 VIH、VIL 值是多少?

此致、

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijetha、

    这是建议的方法。 将多个与门与所有信号结合使用。 您可以使用 SN74LVC08的另一种可能器件。 您可以使用我们的参数搜索来指定输入。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    如果我在第2点提到的方法是建议的方法,请回答我的第三个问题(如果第2点提到的方案是建议的解决方案,那么我是否可以在  3.3V 时使用芯片 SN54ALS21A? 如果是、那么3.3V 电源的 VIH、VIL 值是多少? 数据表给出了几个固定电源值的 VIH 电平、对于3.3V 电源、建议不要提及 VIH/VIL)

    此致、

    Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN54ALS21A 是在蒸汽机只能产生5V 电压的那一天设计的、因此不保证在较低的电源电压下工作。

    要查找和运行电压为3.3V 的门、请使用 搜索功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、提及错误的器件型号。 我从搜索函数中获得的4个输入(2个电路)和门器件为 SN74HC21PWR。 我检查了它的数据表、它显示它可以在2V 至6V 的电压范围内工作。

    问题1:它是否可以在3.3V 电源下工作?

    Q2:如果是,您能否提供3.3V 的 VIH、VIL 电平(在数据表中,我们的值仅为2,4.5,6V)

    此致、

    Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HC 器件可在2V 至6V 之间的任何电压下工作

    要获得3.3V 的值、请在给定的2V 和4.5V 电压之间进行插值。请参阅 [常见问题解答]在数据表中给出的值之间估算规格值的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Clemens 的帮助。 除了 SN74HC21之外、您还需要另一个芯片、该芯片具有单独的与门以及这两个信号。 我推荐使用 SN74LVC1G08、这是我们最受欢迎的器件。

    谢谢!

    卡兰