This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:总静态电流

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4541B, CD4047B, CD4011B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838503/cd4541b-total-quiescent-current

器件型号:CD4541B
主题中讨论的其他器件: CD4047BCD4011B

对于10V、静态电流的额定最大值为10uA。

我不清楚该额定值是否在振荡器运行时。

我提出这一要求是因为我的计时器电路在运行时消耗270uA、我想确保这是正常的。

CD4541B 数据表中有一条有关静态电流的说明。

其内容如下:

 启用自动复位后、会产生额外的电流消耗
10V 时为30μA Ω(典型值)、350μA Ω(最大值);

此注释是否意味着在禁用自动复位的情况下、静态电流典型值为350 - 30或320uA?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    此注释表明、在25 C、10V 和启用自动复位的情况下、最大 ICC 为350uA。

    如果器件正在运行、我认为这不是异常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但我在运行它时禁用了自动复位。 那么、在这种情况下、最大电流应该是多少?

     启用自动复位后、会产生额外的电流消耗
    10V 时为30μA Ω(典型值)、350μA Ω(最大值);

    我键入"附加"一词。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 RCA 工作过这些器件的起源、我在 CD4047B 的应用手册中找到了图表、其中显示了这一切。 数据表中的静态电流与器件处于复位模式、因此数值较低。 启用自动静置功能时的额定值为静态电流并增加。 这两个数字都不会反映振荡器开启时的电流。 为此,我们需要去其他地方看看。 它位于旧的 RCA 数据手册中、您可以在其中找到它。

    在这里、我们可以看到、使用 CD4011B 制造的简单振荡器在10V 时消耗大约500uA 的电流。 4047B 的电流消耗约为30uA。 我的4541大约介于270uA 之间。 我确实确认了电压降至5V 会将电流减半至180uA。 最后要尝试的是具有更大电阻器的小电容器。 我希望这些信息对他人有所帮助。 我在这里的应用正在尝试最大程度地减小总工作电流、以实现最长的电池寿命