This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:逻辑论坛

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838423/lsf0102-logic-forum

器件型号:LSF0102

尊敬的先生/女士

当使用 R2设计 Vref_A 的电压时、它是否如下所示:

VREF_A=1.5V@3.3VDevice VPU=1.5-5.5V

VREF_A=1.0V@VPU=3.3V Device 1.0-5.5V

还存在与 R2值计算相关的 VTH。 VTH 的参数是什么?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    VTH 在最坏的情况下应使用0.85V 电压。