This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:VIH 范围

Guru**** 2921450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838413/sn74lvc1g17-vih-range

器件型号:SN74LVC1G17

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道 、U5输入端的最低电压 VIH 在3V 时大于1.48V 是否足够? 还是应超过1.92V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    它必须至少为1.92V 才能获得保证的高输入电压。