This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245-EP -备选直接替换申请

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245-EP, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838192/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245-ep---alternate-drop-in-replacement-request

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

请注意、在其中一个电路板上、电平转换器 SN74LVC8T245-EP 已用于从5V 到3.3V 的电平转换双向数据线路。

及时通知电路板当前处于组装阶段。

 

观察结果-

设计中的方向位已设置为与要求相反。

请建议替换器件中方向控制与器件 SN74LVC8T245相反的任何替代压降。

谢谢、此致、

苏布拉马尼亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 引脚的极性在所有电平位移器之间实现了标准化。 没有替换设备。