This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:修改为仅用作缓冲器?

Guru**** 2918170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838067/sn74lv4t125-modify-to-act-only-as-a-buffer

器件型号:SN74LV4T125

您好!

我需要测试经过这个过程的非移位信号、并且希望不要对每个/拆除这个芯片进行反激式连接。  是否可以有3.3V 输入作为3.3V 输出进行传递?  当前正在从3.3->5V (Vcc)转换。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与所有 CMOS 缓冲器一样、SN74LV4T125的输出信号传输到电源轨。 更改输出电压电平的唯一方法是更改 VCC。