This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:请为支持 i2c/I2S 信号的电平位移提供备选方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, TXS0102, SN74AXC4T245, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837618/sn74avc4t774-please-suggest-a-candidate-for-the-level-shift-which-can-support-i2c-i2s-signal

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: TXS0102SN74AXC4T245SN74AXC4T774

您好、先生、

我们的客户请求电平位移以支持 i2c 和 I2S 信号、他们将 MOS 用于之前的设计、但似乎不适用于高速时钟。  

压摆率以及上升和下降都更糟...  请帮助您检查 SN74AVC4T774是否是合适的候选器件?

I2C SCL 将为400kHz、I2S BCLK 通常设置为3.072MHz…… 未排除 BCLK 可能高于3.072MHz。

谢谢、

乔治