This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 32C1xxx 系列骤降(1971)所需的标识

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837864/identification-needed-for-ti-32c1xxx-series-dips-1971

另一天、我遇到了一只装满 TI DIP 器件的手、所有这些器件都有32C1xxx 编号。  生产日期代码主要是1971年。  我以为他们是 PROMS、直到我看到不同的数字、然后认为他们可能是逻辑器件、因为同一批器件中有一堆 TI DTL。  然后、我找到了两个具有相同32C1xxx 标记的摩托罗拉部件。  如果设计使用寿命短、则必须是通用设计。   

什么是32C1xxx 系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、
    在 TI 存档中进行搜索、不会得到"32C1"器件的任何结果。
    在网络上进行的搜索也不会提供任何结果。

    70年代的 TI Prom 应该在顶部有一个用于紫外线擦除的窗口。

    ~50年的器件将不会被 TI 的数字存档。