This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:Sch. 设计问题

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837772/lsf0204-sch-design-question

器件型号:LSF0204

尊敬的先生/女士

LSF0204PWR 线路必须与您确认两个问题。
IC 引脚上有 Vref_A 和 Vref_B。
VREF_A 必须连接到较低的电压
          Vref_B 是否连接到更高的电压?
2.使能引脚是否必须将高电平拉至低电压电源?
还是可以连接高电压和低电压?
谢谢你

黄上 b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如表3所示、Vref_B 必须高于 Vref_A

    EN 引脚以 A 电源为基准、但具有过压容限、因此您可以将其上拉至 Vref_A 或 Vref_B、或 Vref_A 和5V 之间的任何其他电压