This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:未使用的 I/O 引脚连接

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837438/sn74avc8t245-unused-i-o-pin-connection

器件型号:SN74AVC8T245

尊敬的先生。

虽然 SN74AVC8T245的总通道数为8、但我的客户将仅使用5通道。

我想确保未使用的 I/O 引脚连接会更好。

浮点是可以的吗?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件具有 CMOS 输入。 浮动 CMOS 输入不正常。 您需要将输入连接到 VCC 或 GND。 下面是一个常见问题解答、其中讨论了这一点:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=FAQ%20slow

    您可以将输出保持浮动。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan-San。  

    非常感谢您的宝贵建议。  

    客户将在利用 DIR 引脚的双向下使用。  

    输入和输出将由 DIR 控制交换。  

    哪种 I/O 引脚连接使用得更好?  

    请再次提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将所有未使用的引脚接地;这对输入和输出都有效。