This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC245:反向供电输入

Guru**** 2918230 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC245, SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837062/sn74hc245-back-powering-input

器件型号:SN74HC245

客户具有 SN74HC245、其输入在电路板未通电时被驱动。

只是想确认我对客户的建议并获取您的意见:

基本上、您可以通过输入对电路板进行反向供电。  这是一个常见的问题。
https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2014/01/17/back-powering-why-are-the-lights-on-when-the-power-is-off

SN74HC245 的绝对最大输入钳位电流为20mA,这正是我所关心的。  TI 为  这种类型的应用提供具有 Ioff 保护的逻辑器件、例如 SN74LVC245A。  否则、您可以在器件之间插入限流电阻器。

如果您同意、请告诉我。

此致、
标记

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    您的建议值得您关注。 我更喜欢使用具有 Ioff 的器件、而不是在电路中添加额外的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    如果客户超过绝对最大输入钳位电流、则故障模式是什么?

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    流经钳位二极管的电流过大可能会损坏它。 这可能导致 VCC 短路或开路。