This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:OCP 扫描链

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV165A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837362/sn74lv165a-ocp-scan-chain

器件型号:SN74LV165A

尊敬的团队:

我的客户希望使用 SN74LV165A 来支持 OCP 3.0扫描链、如下图所示。

现在、它们为 SN74LV165A 提供3.3V Vcc 电源、并希望为 CLK 引脚使用12.5MHz 时钟频率。

但该规格表明、它需要最低50MHz 的频率。  

您知道吗?如果他们使用低于50m Hz 的时钟频率、会产生什么影响? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数 fmax最大频率。 该值在"min"列中指定、因为 TI 保证最大频率至少为50MHz。 实际的最大频率可能更高、但在最坏的情况下、该 fmax 是您可以实现的。

    频率没有下限。