This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104PW 电平转换器应用问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/836977/txb0104-txb0104pw-level-shifter-application-question

器件型号:TXB0104

你(们)好,先生  

1、它是自动的吗? 低电压(3.3) 高电平(5V)或高电平(5V) 低电平(V)正常

2. 然后是 B portA 端口或 B portA 端口、如何设置其 OE 引脚

                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您能不能再重复一下您的问题吗? 我无法理解您提出的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器在两个方向上始终处于活动状态。 输出驱动器故意非常弱、以允许其他器件覆盖电压电平。

    有关详细信息、请参阅《使用 TXB 型转换器进行电压转换的指南》(SCEA043)。