This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV273A:负载电流图、VOH/VOL v.s. IOH/IOL

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV273A, SN74LV00A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/836973/sn74lv273a-load-current-graph-voh-vol-v-s-ioh-iol

器件型号:SN74LV273A
主题中讨论的其他器件: SN74LV00A

大家好、

SN74LV273A 是否有任何图形?

 - VOH 与 IOH 间的关系

 - VOL 与 IOL 间的关系

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些图形显示了 SN74LV00A 在5V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性(SZZA008)、3.3V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性(SZZA010)以及2.5V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性(SZZA012)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好!

    遗憾的是、我没有该器件的任何图形。

    编辑:由于器件属于同一系列、因此所提供的图形流明将为您提供一个近似表示。