This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:1.8V 至3.3V

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837000/lsf0101-1-8v-to-3-3v

器件型号:LSF0101
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

大家好、

您能帮我检查以下合适的器件吗?

1.8V 至3.3V 单路缓冲器

-      推挽(非漏极开路)

-      真缓冲器(非导通栅极)

-      输出的上升/下降时间<= 6ns。

-      频率>=2MHz

-      此缓冲器的 TPD (传播延迟)应与 i2c 缓冲器大致相同 ,以便它们相互补偿,并且需要确保 MDC 和 MDIO 之间满足保持和设置时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bonnie、

    SN74AXC1T45应该适合这种情况。