This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17DCKR 和#39;s 电参数、3.3Vcc

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/836974/sn74lvc1g17dckr-s-electric-parameter-in-case-of-3-3vcc

大家好、团队成员。

对于低于规格的 Vcc 3.3V、您能否提供电气参数?

・VT+(正向输入阈值电压)

・Vt-(负向输入阈值电压)

还是可以说 Vcc3.3V 中的电参数与其他 Vcc 相同、如3V?