This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:I2C 信号异常

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/836409/txs0108e-i2c-signal-abnormal

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LSF0108

您好!

我的客户使用此器件进行1.8V 至3.3V I2C 电压转换、电路如下:3.3V 侧的 I2C 信号将连接到通信接口为 I2C 的触摸屏。

当触摸屏未连接时、I2C1_SCL_3V3的信号如下所示:非常干净

当我们连接触摸屏时、信号振幅会降低、但并不清晰:

我们已将触摸屏连接到其他3.3V MCU 的 I2C、信号良好。  

您是否知道导致问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何额外的直流负载、例如上拉电阻器?

    是否存在任何电容或电感负载、例如电缆或长布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论我们是否添加外部10k 上拉电阻器、波形都是相同的。

    建议使用多长的布线和电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关输出负载、请参阅数据表的第8.3.3节和 SCEA044的第4节

    我怀疑这些走线/电缆上的信号边沿具有足够大的振铃、足以在相反的方向触发边沿加速器、这会导致振荡。

    应该可以改用 LSF0108 (它没有边缘加速器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您似乎正在体验此应用手册 http://www.ti.com/lit/an/scea054a/scea054a.pdf 中描述的效果

    正如 Clemens 所说的、B 侧连接的任何负载都很可能导致这种情况。 遗憾的是、我在原理图中看不到任何连接到 B 端口的东西。