This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC567:@估算 Finput Δ t>50kHz?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/835621/lmc567-how-to-estimate-finput-50khz

器件型号:LMC567

大家好、

我想设置 Finput = 250kHz、但公式(5)没有准确的结果。  因此、我想知道如何估算这一点。

您可以支持吗?

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好、

       LMC567 (> 50kHz (Fosc = 100kHz)、内部延迟会导致实际频率低于预测频率。

    Rt 和 CT 的选择是在电源电流和实际电容器值之间进行权衡。 如果您手头有 EVM、则可以根据使用 Rt、CT 值

    数据表第8页的指导。 我将让 Sam 为您提供更多的想法。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    谢谢。 是否有近似公式?

    此致、

    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好!

    由于内部传播延迟对更高的输入频率的影响更大、因此实际结果可能略低于 eq.8的预期结果。

    在本例中、如果我们设置 CT=300pF (标称值)、则需要根据 eq 设置~4.7kOhm Rt。 由于电容通常不太精确、因此您可以保持 CT 并将 Rt 小幅调整。 很可能应该稍微增大 Rt 值以检测您的250kHz 输入。

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Hao