This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:外部可配置 RS232,RS422原理图

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/835803/sn74avc2t45-externally-configurable-rs232-rs422-schematic

器件型号:SN74AVC2T45

您好!

我需要设计一个外部可配置的 RS232/RS422原理图。

是否可以根据上述要求选择组件"SN74AVC2T45"。

我的想法如下:

通过使用两个"SN74AVC2T45"器件、一个用于 TX+和 TX-、另一个用于 RX+和 RX-。

基于某些 I/O 控制-我想配置232或422。 我能否使用 IO 控制器将这些器件配置为 RS232或 RS422?

谢谢、此致

Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    遗憾的是、此器件不能以这种方式使用、您将需要 RS232或 RS422收发器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回答。

    请您为此建议一些参考设计。

    Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    我不确定要提供的参考设计是什么、但下面是这些产品的链接。

    http://www.ti.com/interface/rs-232/overview.html