This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G02:器件断电时的输入电压范围

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/835847/sn74lvc1g02-input-voltage-range-when-device-is-powered-off

器件型号:SN74LVC1G02

我有一个应用、通过断开 VDD 的电源开关关闭此逻辑门。

尽管如此、3V3信号仍可应用于输入。 从绝对最大额定值看、电源电平似乎不会影响输入电压范围限制、有人可以确认这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    当器件关闭时、输入端的3V3不会成为问题。 其他逻辑器件在输入和 VCC 之间连接了钳位二极管、这可能会导致 VCC 断电时出现问题。 该器件没有这些钳位二极管。