This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4538:IC 短接 VCC 至 GND

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2672
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/835625/cd74hc4538-ic-geting-short-vcc-to-gnd

器件型号:CD74HC4538
主题中讨论的其他器件:LM2672

降级器、

我们在设计中使用 IC CD74HC4538M、IC SN74HCT125D 和 IC SN65HVD251D。

我们面临 IC VCC 到 GND 短路的问题(观察到 VCC 和 GND 引脚短接在一起)。

我们不断地注意到这个问题。

SN74HCT125D 和 CD74HC4538M 的 VCC 和输入大约为5VDC 干净、不超过。 此外、IC SN65HVD251D 的工作电压为5VDC。

此外、连接到 IC CD74HC4538M 的输入通过光电隔离器与外部输入隔离。

 

请注意、我们的电缆长度约为30米、可承载24VDC、从该24VDC 中、我们使用直流/直流转换器 LM2672M_ADJ 生成了5VDC。

该电源还通过与输出、输入和输出电容器滤波器串联的瞬变铁氧体磁珠进行保护。

 

您能帮助我们识别吗?

IC 损坏的可能原因?

哪些参数会损坏 IC?

预防措施和电路保护指南?

要找出根本原因的已归档的测量类型?

设计支持以提高稳健性以避免故障?

 

请参阅附件以了解 IC 损坏图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示电路原理图。

    是否有其他损坏的组件? (在上图中、底部的组件看起来变色。)

    如果我不得不猜测、我建议过压、可能是在电源上。 LM2672是否仍在工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的回复。

    抱歉、由于版权原因、我无法分享原理图。

    是的其他损坏组件包括 74LVX125MTC 和 MC74HC589AD 以及 CD74HC4538M 的两个 IC。

    然后我检查了 LM2672电路、它在移除这些损坏的 IC 后工作正常。

    IC 的每个输入都具有钳位二极管、串联电阻器和输入来自运算放大器输出或施密特触发器输出。

    这些(运算放大器和施密特触发器)都可以。

    我还检查了 LM2672的输入功率变化、但仍然正常。 唯一的区别是 LM2672输出接近5.1VDC 至5.2VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narayan、

    如果器件在规格范围内运行、则器件不应受到任何损坏。 过压可能会导致出现类似您所看到的问题、并且输入端的转换速率较慢也可能导致损坏。 我会监控施加到受损器件的所有信号、看看您是否能找到任何可能违反数据表规格的信号。 似乎有多个设备损坏、因此可能是与系统相关的问题。  

    另一种选择是通过与专门的 TI 销售支持部门或分销商合作来启动 FA (故障分析)。