This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:短时间高输出电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/835388/sn74ahct244-short-time-high-output-current

器件型号:SN74AHCT244

您好!

我对容性负载的 SN74AHCT244输出电流有疑问。

数据表(SCLS228M)将“连续输出电流,Vo<0或 Vo>Vcc)”的绝对最大值定义为+-25mA。
但在我的客户系统中,由于 RC 滤波器的电容为0.01uF,峰值输出电流大约为+-78mA,而这一时间非常短。
下面是电路和波形。



客户是否必须保持该持续输出电流、+-25mA、即使超过25mA 的时间小于我们数、如图所示?   
它们是否需要调整 RC 滤波器参数以使峰值电流小于+-25mA?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我们建议将输出负载电容保持在70pF 或以下。  如果要使用较大的电容、则应添加一个限流串联电阻器、以将最大电流保持在25mA 以下。

    在这种情况下、51欧姆电阻器应交换为220欧姆电阻器、以将最大电流(假设为5V 电源)保持在25mA 以下。

    如果这是滤波器电路、则可以调整电容器值以保持相同的截止频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    "70pF"来自哪里? 我在数据表中找不到有关它的任何说明。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是标准逻辑应用团队的建议、而不是数据表中的设置值。