请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHCT244 您好!
我对容性负载的 SN74AHCT244输出电流有疑问。
数据表(SCLS228M)将“连续输出电流,Vo<0或 Vo>Vcc)”的绝对最大值定义为+-25mA。
但在我的客户系统中,由于 RC 滤波器的电容为0.01uF,峰值输出电流大约为+-78mA,而这一时间非常短。
下面是电路和波形。
客户是否必须保持该持续输出电流、+-25mA、即使超过25mA 的时间小于我们数、如图所示?
它们是否需要调整 RC 滤波器参数以使峰值电流小于+-25mA?
此致、
OBA