This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:测试结果请参见

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/835435/sn74lvc2g74-q1-test-result-consult

器件型号:SN74LVC2G74-Q1

尊敬的专家:

我的客户想知道以下问题、您能帮助回答吗? 它们的 VCC 为5V。

 当温度为 25°C 时,最大和典型的 ICC 是多少?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25°C 时的所有值都是典型值-我们不能完全描述或保证仅25°C 时的规格。

    25°C 时的典型 ICC 将小于1uA。 但是、系统设计人员应始终使用10uA 值、因为 TI 将仅保证器件功耗小于10uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!