This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:此器件是否可用作 ULPI 电压转换器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210, SN74AXC4T774, SN74AXC8T245, SN74AVC4T774, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/835235/lsf0108-can-this-device-be-used-as-ulpi-voltage-translator

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:TUSB1210SN74AXC4T774SN74AXC8T245SN74AVC4T774SN74AVC8T245

您好!

如果不是、建议使用哪种器件。

ULPI 时钟为60MHz、USB 收发器为 TUSB1210。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许可以通过 LSF 获得60MHz、但只能使用极小的上拉电阻器(请参阅数据表的第9.2.1.2.2和9.2.1.2.3节)。 这会浪费大量功率、并且可能会超过控制器或收发器输出可以吸收的电流。

    据我所见、时钟信号的方向由系统设计人员选择、数据信号的当前方向由 dir 信号指示。 因此、 应该可以使用方向控制电压转换器。 您使用的是四位还是八位数据? 哪个时钟方向? 哪种控制器电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 至1.8V。

    ULPI 接口有12个引脚。

    我不太熟悉 ULPI 接口。 您是否意味着我们必须使用专用引脚来控制时钟的方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULPI 规范规定 PHY 必须能够输出时钟、并且对控制器输入时钟的支持是可选的。 该规范并未说明时钟方向是如何确定的、即、该时钟方向将以其他方式进行配置。 在任何情况下、时钟方向都不会动态变化。

    总之、您有三个 PHY 到链路信号(时钟、方向和 nxt)、一个链路到 PHY 信号(STP)和八个双向信号(数据)。 对于数据信号、请使用 SN74AVC8T245或 SN74AXC8T245 (A 是 PHY、B 是链路)、并将 DIR 引脚连接到 ULPI 方向信号。 对于四个控制信号、请使用 SN74AVC4T774或 SN74AXC4T774、并适当配置四个 DIRx 引脚。