This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:SN74LVC1G08 Vcc 无电源输出端口状态。

Guru**** 2550500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/835303/sn74lvc1g08-sn74lvc1g08-vcc-no-power-output-port-status

器件型号:SN74LVC1G08

您好、先生、

我们的客户想知道 、如果 SN74LVC1G08 Vcc 无电源输出端口状态。 高/低/高阻态/悬空?

请与我分享。

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.3节指出:

    VCC 为0V 时、IOFF 功能允许在输入和输出上施加电压

    这是 Hi-Z 第6.5节规定了泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的支持。

    Hugo