This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:调整定时:针脚2 RXCX 的输入电流技术规格

Guru**** 2689485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/867567/cd14538b-adjusting-timing-input-current-specification-for-pin-2-rxcx

器件型号:CD14538B

团队、

该组件用于12 [秒]的脉宽(Cx=680nF、Rx=17M5)、但测量脉冲为 Aprox 15 [秒]。
原因可能是引脚2 RX CX 上的输入电流,但我们在数据表(SCHS093C)中看不到该值。
此规格是否可用(输入电流引脚2或14 RXCX)?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作电压是多少? 与更新版本并针对3.3V - 5V 运行进行优化的 LVC 器件系列相比、是否有理由选择此高工作电压器件?

    对于12秒脉冲宽度、将 Cx 增加到10uF、而不是具有17M 电阻器(1Mhohm 应该足够)。

    请考虑参阅以下应用手册:

    www.ti.com/.../slva720.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作电压为15V、因此必须使用此器件系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢 Javier。