This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:更高的推挽电阻器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861992/lsf0204-higher-push-pull-resistor

器件型号:LSF0204

大家好、

如果我们使用更高的上拉电阻器、您有什么问题吗? 现在、当 VDPU 为3.3V 和5V 时、我们将电阻器值设置为10千欧

谢谢、

Uchihara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    应根据所需的工作速度和驱动器强度选择上拉电阻器。  本视频详细介绍了:

    https://training.ti.com/translation-lsf-family-0?context=1134826-1139264-1134794

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    当我确认以下培训视频(2.2了解 LSF 系列的偏置电路)时、我想确认两个事件。
    (1) 200kΩ μ A 未连接到 Vref_B (由于我们的配置在 EN = Vref_A = 3.3V 的条件下运行,Vref_A 和 VrefB 之间的 MOS 不会打开,因此认为200kΩ μ A 的电流限制是不必要的。) 如果您对操作有任何疑问、请告诉我吗?
    (2)如(1)所述、在我们的配置中、Vref_A 和 VrefB 之间没有电流流动。 如果有一个因素需要电流在 Vref_A 和 VrefB 之间流动、请告诉我们。 (我们已确认此配置允许稳定运行)

    谢谢、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    听起来您将器件用作电压钳位、这很好。  这种工作模式需要器件两侧的上拉电阻器才能正常工作,这将降低您的整体速度并增加所需的驱动电流--但如果它在您的系统中工作,则没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    您能告诉我附件原理图中的减速和增加驱动电流的程度吗?

    在这种情况下、信号速度约为最大1Mbps。

     谢谢、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    我在您的原理图中看到了一些我想解决的问题:

    LSF0204有一个内置的200千欧电阻器-无需在 VrefB 引脚上添加一个外部200千欧电阻器、而这个添加的电阻器将导致钳位电压误差。

    LSF0204的内部结构与此处所示的结构非常不同。 它实际上是:

    每个通道都有一个 MOSFET、栅极连接到偏置电路。

    不建议添加串联电阻器、因为这会显著影响器件的低电平输出电压。

    4.所示的 RC 电路将导致极慢的边沿损坏器件。 EN 引脚是一个 CMOS 输入、此输入要求一个从低电平到高电平的快速转换、最好在100ns 转换时间内。

    要直接回答您的问题、3.3V IC 所需的最大灌电流为(3.3V/5k Ω)+(5V/10k Ω)= 1.16mA (顶部通道)、5V MCU 所需的最大灌电流为(3.3/10k Ω)= 0.33mA  

    此配置中典型15pF 负载下的最大上行转换速度估计为:1/(6*10kohm*15pF)~= 1.11Mbps