This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:合适的电平位移

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, SN74AXC2T45, SN74AUP1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868385/txb0104-suitable-level-shift

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245、 SN74AXC2T45、 SN74AUP1T34

尊敬的团队:

该器件是否适合156.25MHz 电平位移?

如果不是、请建议使用合适的器件。

P2P 会更好。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    156.25MHz 方波对应于312.5Mbps。 此数字大于60Mbps、因此不起作用。 (对于 TXB 输出驱动器、RC 滤波器的负载过大。)

    这些信号是单向还是双向的? 在后一种情况下、是否有方向控制信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuan、

    是的、正如您和 Clemens 所指出的、TXB 可以处理高达60Mbps 的数据速率。 您必须切换到由 DIR 控制的转换解决方案、如 SN74AXC4T245 (4位)或 SN74AXC2T45 (2位)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请移除两侧的外部上拉和电容器。 它将违反电平转换器的输入转换速率要求。

    如果信号是单向的、您还可以考虑使用 SN74AUP1T34等单向转换器缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    您可以检查原理图吗?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    原理图对我来说很好。