This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3GU04:VCC 和 GND 之间应安装多大的陶瓷电容器电容?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868427/sn74lvc3gu04-how-much-capacitance-of-a-ceramic-capacitor-should-be-mounted-between-vcc-and-gnd

器件型号:SN74LVC3GU04

大家好、

 我的一位客户将在 其下一个产品中采用 SN74LVC3GU04。

 他们需要以下数据才能将 SN74LVC3GU04寄存 器到其合格器件列表中。

 请您给我回复或评论吗?

Q1、去耦电容器的 VCC 和 GND 之间应安装多大的陶瓷电容器电容? 它是0.1uF 陶瓷电容器吗?

问题2. 您是否有任何根据 EIAJ ED-4701 C-113标准测试过的闩锁性能?

问题3. 您是否有根据 EIAJ ED-4701 C-111标准测试的 ESD 性能数据?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.1uF 足以用于 Vcc/GND 之间的旁路电容器、多个旁路电容器可以抑制多个噪声频率。  

    请参阅以下应用手册:

    www.ti.com/.../scba007a.pdf

    数据表特性部分的闩锁性能超过100mA、ESD HBM 为2kV、CDM 1kV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SheyasRao 您好、

     非常感谢您的回复。

     我可以在下面向您提出一个问题吗?

     问: 当向 输入端子(1A、2A 或3A)施加高电平信号时、VCC 是否会断电至0V?

         例如、SN74LVC3GU04 VCC=5V、 输入端子也是5V。 之后、VCC 仅从5V 下降至0V、保持 5V 输入电压 。

         这种情况对于器件是否没有问题?

     您的回复将对客户和我大有帮助。 可以给我答复吗?

     此致、

     Kazuya。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    当 Vcc 为0V 时、LVC3GU04器件在输入上没有过压问题。

    请阅读链接的常见问题解答 Clemens。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shreyas 和 Clemens、大家好、

     非常感谢您的回复。

     这对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。