This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:建议运行条件

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868909/sn74avc4t774-recommended-operating-condition

器件型号:SN74AVC4T774

大家好、

您能不能建议我的客户提出这样的问题  

在数据表的第7页"7.3建议运行条件"中、有一个说明"VI (输入电压)= 0至3.6V"。
在实际使用中、已确认电压略低于0V、如所附波形所示。
如果发生这种情况、预计会产生什么影响?

任何建议都应受到高度赞赏。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 GND 到输入端有 ESD 保护二极管、但它们仅在-0.5V 时完全正向偏置(如绝对最大额定值中所示)。

    当您超过建议的工作条件时、将无法再保证电气特性。 但在这种情况下、除了较大的泄漏电流之外、我看不到发生任何情况。在90mV 时、泄漏电流可能太小、无法测量、更不用说明显了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    正如 Clemens 提到的、当线路电压低于-0.5V 时、接地的负 ESD 二极管被激活、-0.09V 不会影响器件的可靠性或长期功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、Shreyas - San

    非常感谢。

    我已将此事通知我的客户。

    此致、

    Shidara