This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:逻辑论坛

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868763/sn74lvc1t45-logic-forum

器件型号:SN74LVC1T45

我正在尝试了解 SN74LVC1T45单位双电源总线收发器将消耗的电源电流。  µA 表(如下所示)具有针对 ICCA 和 ICCB 的参数、每个参数在 I/O 引脚上没有任何外部负载时的最大值为3 μ A。 到目前为止、非常好。

但数据表还定义 了 ΔICCA 和 ΔICCB 参数、每个参数的最大值为50 µA 我不理解这些参数试图指定的内容、在数据表的其余部分中似乎没有讨论这些参数。

是否有人可以向我解释这些参数正在尝试说明/指定哪些参数?

Atlant

 ------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atlanta,

    这是 Δ ICC、它定义了当其中一个输入电压不在电源轨(Vcc 或 GND)时消耗的额外 ICC 电流。 如测试条件所示、输入为 Vcc-0.6V。 只要系统中的输入电压在 Vcc 或 GND 上、Δ ICC 就无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用手册、了解逻辑产品说明书参数。

    第46页详细介绍了 Delta ICC 规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas:

    >这是 Δ ICC、它定义了当一个 ICC 时消耗的额外 ICC 电流
    输入电压的>不在电源轨上(Vcc 或 GND)。 正如测试条件所示、
    >输入为 Vcc-0.6V。 只要系统中的输入电压在 Vcc 或 GND 处、
    >增量 ICC 无关紧要。

    谢谢! 在我的应用中、我们始终保持 DIR 接地(因此方向是接地的)
    始终 B => A)并且 B 输入由共享 VCCB 的 CMOS 驱动、因此它应该是
    从 SN74LVC1T45的角度来看、轨到轨。 这意味着我可以忽略
    我的应用中的这个参数、对吧? 由于存在时髦的内导、因此不会发生交叉传导、
    开关区域输入电压。

    Atlant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的参考:

    https://www.ti.com/lit/an/scba004d/scba004d.pdf

    应用报告 SCBA004D–1994年7月–2016年9月修订了慢速或浮点 CMOS 输入的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这也是我们最常查看的应用手册之一!