This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:是

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868542/txs0108e-yes

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74LVC245ASN74AXC8T245

你好  

我是否可以通过提供 Vcca 和 vccb 3.3V 电压将器件 TXS0108EPWR 用作缓冲器、我是否希望将其用作双向收发器

此致

Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 使用无源开关:它不会缓冲信号。

    如果没有方向控制信号、则不可能有双向收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据定义、自动双向转换器是弱缓冲器、以便输入信号能够过驱当前状态。

    TXB 是弱缓冲器、提供20uA 的直流驱动强度;非常适合连接高阻抗负载。

    TXS 具有内部 FET、两侧均配有上拉电阻器、可实现电压电平转换。 OneShot 电路在 TXS 和 TXB 上提供瞬时交流驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyas

    感谢您的回复

    您能不能推荐任何具有双向或自动 定向收发器的3.3级部件,主要目的是将其用作具有8个 I/O 的3.3V 缓冲器  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有方向输入的收发器是 SN74LVC245A。

    具有自动方向感应的收发器不存在、也不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以考虑使用 SN74AXC8T245、该器件可用作两侧3.3V 电压的缓冲器。