This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:有时无输出。

Guru**** 2619485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868214/sn74lvc244a-sometimes-no-output

器件型号:SN74LVC244A

你(们)好。

我想知道我的客户为什么会发生这种现象。

下面是这种现象、有时没有输出。

CH1:1A1

CH2:1Y1

输入:3.3V/10MHz

如果您需要解决该问题的信息、请告诉我。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我需要了解有关客户电路的更多信息。

    您能否为我提供显示器件输入和输出上所有元件的原理图?

    器件的使能引脚连接到什么?

    当输出停止运行时、还有其他任何开关吗?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan。

    感谢你的答复。

    我可以讨论私人邮件吗?

    如果可以、我想知道您的电子邮件地址。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    如果此问题脱机、我们是否可以关闭该主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您可以继续向我发送电子邮件。

    我的电子邮件是 k-kotadia @ TI.com

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan。

    感谢你的答复。

    我还没有从客户那里拿到原理图。

    如果我收到一些信息、我将向您的电子邮件发送

    此致。

    Kengo。