This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:uPP 的电压传输器(TMS320C6657)

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TMS320C6657, TMS320C6748, SN74CBTLV3251, SN74ALVC245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868430/txs0108e-voltage-tanslator-for-upp-tms320c6657

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TMS320C6657TMS320C6748SN74CBTLV3251SN74ALVC245SN74AXC8T245

你(们)好

我对使用 TXS0108E 转换 uPP 信号的电压有疑问。

TXS0108E 用作 TMS320C6657和 TMS320C6748之间 uPP 接口的电压转换器。

SN74ALVC245用于缓冲器。 SN74CBTLV3251用于将控制信号分支到具有五个 TMS320C6748的 uPP 接口。

A 通道为 TX、B 通道为 RX。

基于 TMS320C6657、TX 没有问题、但 RX 有问题。

已检查 RX 信号、信号失真。

编号1 (黄色)是 TMS320C6748的 uPP_CH0_ENABLE 信号、编号2 (绿色)是 TMS320C6657的 uPP_CH1_ENABLE 信号。

对于测试、在未连接到 TXS0108E 的 B 侧的情况下检查电压、如下所示。

编号1 (黄色)为 B 侧、编号2 (绿色)为 A 侧

在 TXS0108E 的 A 处测量1.4V。 在 TXS0108E 的 B 测量3.3V。

A 侧应为0V。 因为 uPP 设置为 RX。 我不知道为什么测量1.4V。

如果 OE 设为低电平、则 A 和 B 均在0V 时测量。

在 TMS320C6657上将 uPP 设置为 TX 是可以的、但将其设置为 RX 会有问题。

当 uPP 设置为 RX 并连接到 TXS0108E 时是否存在硬件问题?

如果存在问题、请推荐解决方案或其他 IC。

谢谢大家、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,明秀

    我已要求我们的翻译专家在可能的情况下作出回应。 由于节假日,他的答复可能会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    A 侧是否有任何下拉电阻器? B 侧被正确上拉至3.3V。

    从原理图中可以看到、所有信号都是单向的、而不是双向的。 我建议考虑将 SN74AXC8T245转换为 TXS 无法提供的驱动强度。