This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:正在寻找具有扩展器的4位 SDIO 电平转换器解决方案

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868454/txs02612-looking-for-4-bits-sdio-level-shifter-solution-with-expander

器件型号:TXS02612

大家好、

我的客户正在寻找   具有扩展器解决方案的4位 SDIO 电平转换器、

现在他们考虑了 TXS02612、这款器件似乎非常适合。

请帮助您检查此设备是否合适?

根据我的快速检查、它们是4个器件是4位 SDIO 电平转换器、但看起来只有 TXS02612具有扩展器功能、

TXS02612有没有比 TXS02612更好的解决方案可满足客户的需求、为什么?

提前感谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这将是具有扩展器功能的 SD 卡电平转换器的最佳解决方案。 请注意运行速度(CLK 信号60MHz),并确保它与系统要求兼容。