This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774的 EMC 性能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868556/sn74avc4t774-emc-performance-of-sn74avc4t774

器件型号:SN74AVC4T774

大家好、

 与 SN74AVC4T774相比、SN74AXC4T774的 EMC 性能是否有所提升

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    我们不会量化/测量 AXC 或 AVC 器件的 EMC 性能。 但是、我们已经测试了器件的信号完整性、以避免电源定序干扰/单调行为/最小串扰。 与 AVC 相比、AXC 器件的内部架构更加稳健。