This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:PCIe 唤醒#和 CLKREQ#问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868411/lsf0204-pcie-wake-and-clkreq-issues

器件型号:LSF0204

您好!

我想知道哪一项双向总线缓冲门可以在 PCIe 3.3V WAKE#和 CLKREQ#信号中进行设计。

LSF0204只能在1.8V 至3.3V 范围内使用、我们需要3.3V 至3.3V 以扩展 WAKE#和 CLKREQ#。

在 PCIe 规范中、为双向定义了 WAKE#和 CLKREQ #

 

此致

 

Perry

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关;它无法缓冲信号。

    如果没有方向控制信号、则不可能有双向缓冲器、因为当两侧的电压不同时、缓冲器不知道哪一个应该覆盖另一个。