This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:这些器件之间有什么区别?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45, SN74LVC1G07, SN74AUC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868263/sn74avc1t45-what-s-difference-between-these-devices

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07SN74AUC1G125

大家好、

 请问这些器件之间有何区别? 低拉电压电平、分离2个 Vcc 轨、和...

SN74AVC1T45

SN74LVC1G07

SN74AUC1G125

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '07和'125是单向的、'45可针对任一方向进行配置。

    125的输入和输出都以 Vcc 为基准。 T45具有用于输入和输出的独立 VCC。 07的输入以 Vcc 为基准、其开漏输出不输出高电压、因此您可以将其拉至任何电压(低于或高于 Vcc)。

    所有三个器件都具有可过压输入。

    LVC/AVC / AUC 在高达5/3.3/2.5V 的电压下运行、并针对3.3/2.5/1.8V 进行了优化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 对3款器件的完美总结!