This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC08:如何了解 t_PLH 和 t_PHL 的最大值

Guru**** 2617445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868260/sn74ahc08-how-to-understand-the-max-value-of-t_plh-and-t_phl

器件型号:SN74AHC08

你(们)好

您能告诉我们如何 理解 t_PLH 和 t_PHL 的最大值吗?

例如 、对于 SN74AHC08、 t_PLH 和 t_PHL 的典型值为1ns、最大值为7ns  

客户想知道 t_PLH 可能是1ns、但 t_PHL 在一个 SN74AHC08中是7ns。  

或者、客户是否认为   一 个 SN74AHC08中的 t_PLH 和 t_PHL 几乎是相同的值?

是否有任何材料可以理解这些内容?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noriyuki San、

    TPD 是 TPLH 和 tphl 的最坏情况。

    请参阅应用手册:了解以下逻辑产品说明书:

    典型数据不能保证(除非数据表中注明)、并在室温下针对标称样本进行了测试。 始终考虑将最大值用作 PVT 中的最坏情况值。