This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245PWR-I/O 端口电压要求

Guru**** 2585125 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74LVC244A, SN74LVC8T245, SN74AHC541, SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865885/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245pwr-i-o-ports-voltage-requirement

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245SN74LVC244ASN74AHC541SN74LVC541A

尊敬的先生:

我们正在项目中使用 SN74LVC8T245PWR 8位双电源总线收发器。 我们对此器件有以下疑问。

IC 配置为通过施加的 VCCA=3.3V 将数据从 A 总线传输到 B 总线。 VCCB=3.3V、DIR=3.3V、OE#=GND。

在这种情况下、可向输入端口 A 施加的最大高电平输入电压是多少? 输入端口 A 进行高电平输入检测所需的最小电流是多少?  (在数据表中、仅提到最低高电平输入电压要求 VIH (min)=2V)。

请加以澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输入可过压。 建议的 VI/O 工作条件允许输入电压高达5.5V。

    CMOS 输入的阻抗约为无穷大。 µA 情况下的泄漏电流为2 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    您还可以考虑使用针对3.3V 运行进行优化的 sn74AXC8t245。 在任何有效 Vcc 下、输入可耐受高达3.6V 的过压。

    这是否用作缓冲器而不进行任何转换? 在这种情况下、您还可以考虑使用 SN74LVC244A 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这是否用作缓冲器而不进行任何转换? 在  这种情况下、您还可以考虑使用 SN74LVC244A 器件。

    是的、我认为您建议的 IC 是这样的。

    我们的应用需要、

    VCCA/VCCB = 3.3V

    端口 A 的输入 最大为5V

    端口 B 中的输出最大应为3.3V

    但我需要对 SN74LVC8T245PWR 进行澄清、

    在 施加的 VCCA=3.3V、VCCB=3.3V、 DIR=3.3V、OE#=GND 的情况下、我是否可以在 VIH 输入范围(2至5V)内使用 SN74LVC8T245PWR?

    因为在这里、我的端口 A 输入超过(VCCA=3.3V)。

    数据表中提到 vi/o= 0至 VCCO @活动状态(此处我的 VCCO = VCCB =3.3V)

    请加以澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC/AHC 系列中的所有器件都具有可接受5V 电压的过压输入

    Vcc 限制仅适用于输出、即仅适用于实际配置为输出的引脚。

    SN74LVC8T245可满足您的应用需求。 SN74LVC244A 或具有更有用引脚的 SN74LVC541A 也是如此。 如果您实际上不需要更高的 LVC 驱动强度、请使用 SN74AHC541。