This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对 SN74ABT541有些怀疑

Guru**** 2968610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/867461/some-doubt-for-sn74abt541

主题中讨论的其他器件:SN74AHCT541

大家好,我的公司有一个新项目需要使用 SN74ABT541缓冲器 IC,我们的疑问是如何设计 SN74ABT541 OE1引脚上拉电阻器?  因为在数据表 中提到了  

OE 应通过上拉电阻器连接到 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力决定。"  那么 ,在哪里可以找到数据表中用于设计高拉电阻器的灌电流信息?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅 OE 引脚的常见问题解答、了解同样适用于此器件的信息。  

    不要求 OE 上拉高电阻器、但如果要求 IO 端口在电源上电或断电期间具有三态、OE 可以具有上拉高电阻器。 否则、它可以直接连接到 GND 以使器件正常运行。

    考虑使用 SN74ABT541器件的具体原因是什么? 我们的产品系列中还有其他较新的器件、例如 SN74AHCT541、它的电流消耗比 ABT 器件小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们的问题是,如果我们使用上拉电阻器来确定我们  必须设计多少电流可以驱动 OE 状态的明确状态, 因为我们必须参考灌电流来设计上拉电阻器、但我们不知道 SN74ABT541数据表中的哪个参数是灌电流参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 是输入引脚、其输入泄漏规格为1uA (II)。  

    例如、当在5.5V 电压下有10k 上拉电阻器连接到 Vcc 时、则需要5.5V/10k = 0.55mA 来过驱(灌电流)上拉电阻器在 OE 引脚上具有低电平。

    如果还有其他问题、请告诉我。