This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输入引脚的上拉/下拉

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169062/txb0108-pull-up-pull-down-of-input-pin

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXB0304

大家好、

我对输入引脚的上拉/下拉有两个问题。

1) 1)是否可以上拉/下拉输入引脚? 还是不建议使用?

2) 2)如果没有问题、请告诉我如何决定上拉/下拉电阻器值。

根据数据表、不建议对输出引脚使用上拉/下拉电阻、但没有有关输入引脚的信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.3.5节指出:

    kΩ 上拉或下拉电阻器从外部连接到数据 I/O、其值必须保持高于50 μ s、以确保它们不与 TXB0108的输出驱动器相竞争。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我认为这是关于输出侧。
    输入侧如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 是双向的;所有数据引脚都是输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 m 我的解释不好。
    A1-8或 B1-8均应为输入。
    将其用作输入引脚时、是否可以上拉/下拉? 还是不建议使用?

    数据表的第9.2.2节说明如下、但并未提及输入侧的上拉/下拉。
    •输出电压范围
    -使用 TXB0108器件驱动的器件电源电压确定输出电压范围。
    -建议不要使用外部上拉或下拉电阻器。 kΩ 为必填项、建议值应大于50 μ F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    请参阅下面的内容、因为内部电阻器同时连接到 A 和 B 通道。 因此、 上拉和下拉电阻器对 TXS 和 TXB 器件的影响(修订版 A) 将适用。  

    如果您知道要使用的上拉电阻值、并且该值低至20K 欧姆或更高、我会进一步建议 TXB0304具有更强的内部上拉电阻、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对以下内容的理解是否正确?
    在输入和输出侧都不需要・Ω 上拉/下拉电阻器。
    ・该 IC 在 I/O 线路上具有内部4kΩ Ω 串行电阻器。 因此、如果它位于外部上拉/下拉电阻器上、则有必要考虑压降的影响并查看输入电平(VIH/VIL)和输出电平(VOH/VOL)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    您的理解是正确的、谢谢

    此致、

    Michael。