This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:关于在高海拔使用的情况

Guru**** 2617685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/867618/sn74ahct1g125-about-the-case-of-using-at-high-altitude

器件型号:SN74AHCT1G125

你(们)好

 

是否对在高海拔使用的情况有任何担忧?

这里是条件

 

-       海拔:4000-5000米

       大气:600–900 HPA

 

谢谢、此致、

米希凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    我相信问题会出现在工作温度上。 该器件的工作温度范围为-40°C 至125°C。

    如果需要较低的温度、您可以考虑使用如下所示的高可靠性器件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

     

    这个问题不涉及工作温度。

    客户只想知道、在高海拔使用我们的组件时是否存在任何问题。

     

    如果您有任何想法、我将不胜感激。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米其基-圣、

    您可以将该器件用于高海拔应用、除了环境温度外、在高海拔运行的器件没有特定的工作规格。