This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:(TXS0108EPWR) I2C 问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865830/txs0108e-txs0108epwr-i2c-problem

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LSF01082N7001T

您好!  

我尝试退出使用 TSX0108EPWR 进行电平转换的简单方法。  

用于测试 VCCA = VCCB = 3V3  

OE = 3V3

VCCA、VCCB 上的电容器100nF

在这个部分、一切都很好。 但是、如果我使用它、SDA 和 SCL 具有随机值。  

上拉50K 无效。  

它是否真正起作用。  
使用简单的 FET 进行换档很好。  

我已经尝试了3次不同的。 都具有相同的结果

谢谢 Arnold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路的描述听起来不错。

    请显示原理图、理想情况下为电路照片、并告诉我们您是如何测量电压的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是运行频率? 为什么 TXS 在两个电压均为3.3V 时使用、因此无法进行转换?

    您还可以考虑使用 LSF 器件、但需要 Vccb > Vcca +0.6V...

    请显示范围和设置原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电压通过 Osciloscope Hankek 和 I2C 逻辑分析仪进行介电。  

    现在、我上传原理图时遇到问题。 VCCA、VCCB 接地100nF。 VCCA = 3V3、VCCB 通过3V3和5V 测试
    OE = 3V3  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在频率= 100K。 之后将是400k
    很抱歉、我无法更改为 LSF、因为我的原型 PCB 上的食品可能不适合。  
    n´t 数据表中会有一些注释、说明它不能与 I2C 配合使用、那么我本会使用散射器件。  

    测试电压  

    VCCA = 3V3  
    VCCB 3V3和5V 产品:5V

    谢谢 Arnold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnold、

    TXS 能够为 I2C 接口提供3.3V <>5V 的转换。 我建议不要使用外部上拉电阻器、因为 TXS 在内部具有上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 的内部上拉电阻器将与任何外部下拉电阻器冲突、例如 ESP-INT 线路上的下拉电阻器。

    某些数据线上是否有任何其他下拉电阻器?

    TXS 可与许多其他电路板上的 I²C Ω 配合使用。 差异必须在电路的其余部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还尝试了不使用上拉´s。 结果相同

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量 SCL、SDA 的电阻、不含 TXS

    SCL-GND 18M

    SDA-GND 18M

    SCL-5V 10M

    SDA-5V 10M

    SCL-3V3 8M

    SDA-3V3 8M

    原理图中的上拉电阻器不是焊的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请拆下与此连接的上拉组件和其他外部组件并进行测量。

    这里有什么18M、10M 和8M? 如果可能、请分享范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    我已经提到过我尝试不使用上拉电阻器。 没有成功。 我不´m 示波器中的图像在哪里。  
    我已经发布了一次。 应与原理图位于同一帖子中

    我已经将原型更改为使用简单的 BSS138。 我只是想节省空间、因为我需要转换8位。  

    我将推出该器件并使用 BS138制作新的 PCB。 至少我知道这是有效的。
    整个解决方案具有一些微处理器。 它们都共享 I2C 或 SPI。  
    我已经在几个小组中看到该部件存在 I2C 问题。 它们都不可能是错误的。  
    我希望电平转换器能够重新启用并工作。  

    这就是 SCL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnold、

    很遗憾听到 TXS0108不能为您服务。 我从范围中看到、前3个脉冲有问题、但后续脉冲没有问题。 我知道 I2C 中有时钟扩展、如果数据通信速度快、从器件可以在其中尝试保持时钟低电平。 这是可能吗?

    由于时钟是单向的、因此您可以考虑使用2N7001T、这是一种1位电平转换器、电压为1.8<>3.3V。  LSF0108是另一款8位自动双向器件、类似于您系统中当前使用的 NFET、可提供额外的 ESD 保护和集成解决方案。

    请告诉我们您的决定。