This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:是否将 VccA 和 VccB 设置为相同的电压?

Guru**** 2509695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1170466/sn74lvch16t245-set-vcca-and-vccb-to-same-voltage

器件型号:SN74LVCH16T245

 SN74LVCH16T245是 一款16位双电源总线收发器、具有可配置电压转换和三态输出。

我有一个硬件问题、我想解决它。  我的首选方法是将 PCB 上的 VCCA 3.3V 总线更改为5V、这与 VCCB 总线相同。  这意味 着 SN74LVCH16T245 在 VCCA 和 VCCB 上具有5V 电压。  我的问题是:

如果 VCCA 和 VCCB 均为5V、并且我在 SN74LVCH16T245 输入端提供5V 输入信号、它们是否会在输出端显示为5V 信号、或者器件是否要求 VCCA 和 VCCB 为不同的电压供信号传播 ?

我明白我的提议意味着不执行任何级别转换、这是可以的、因为这是对另一个问题的修复。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是允许的;它将像普通收发器一样工作。